This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3XEVM:使用 SPI1

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1527778/tda3xevm-using-spi1

器件型号:TDA3XEVM

工具/软件:

我想使用 UART3 作为 SPI1 运行。

有可能吗?

我是否可以将 utils_mcspi.c 作为 SPI1 的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid=“596322" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1527778/tda3xevm-using-spi1

    我想使用 UART3 作为 SPI1 运行。

    有可能吗?

    [/报价]

    可以、UART3 和 SPI1 引脚均进行多路复用。 您可以从引脚中选择任一功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以将 utils_mcspi.c 作为 SPI1 的示例?

    任何示例参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、请参阅这个现有示例、看看它是否符合您的要求。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    观察 utils_mcspi.c 文件、似乎没有 SPI1 MUX 部分。

    这是否是在假设基本存在多路复用器的情况下创建的示例?

    此致、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    Pinmux 寄存器通常是控制模块的一部分、因此不包含在驱动程序文件中。 我认为 PDK 驱动程序具有电路板模块、用于设置默认引脚多路复用。 如果找不到引脚、可以参阅 TRM 中的控制模块、通过向引脚多路复用寄存器写入 MODE 值、确定引脚的寄存器并直接在应用中设置引脚多路复用。  

    此致、

    Brijesh