This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:引脚延迟

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L, AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1524264/am62l-pin-delay

器件型号:AM62L
主题: AM62P 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家、您能否提供 AM62L 的 PIN 延迟? 最好是 Excel 版本文件。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junzhi:

    您是否正在查找与以下内容类似的数据?

    它是数据表中的一个快照。 特别是对于 OSPI、但许多其他接口都有类似的表。 您可以在数据表中搜索 PCB 连接要求。

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要的是 SOC 芯片引脚的内部接线长度、以便在 PCB 设计过程中将其用于相等长度的匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     此类数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    您能提供吗?

    BR、

    Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在内部合并中找到它、并通过电子邮件发送给客户。
    Net_Delay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 告诉我、确实有这样的 Excel 文档、但它仅用于 DDR 引脚。 对于所有其他引脚、客户可使用 IBIS 模型。

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong/Stan:

    感谢您的意见。

    AM62x、AM62L、AM62A 和 AM62P 的 DDR 设计指南中提供了 DDSS 的引脚延迟。

    建议客户使用应用手册中的引脚延迟。  我们不计划共享用于 DDRSS 引脚延迟的 Excel。

    此致、

    Sreenivasa.