工具/软件:
大家好:
我正在运行 SPI 驱动程序的测试应用程序 版本 9.0.1 在 AM62A-LP SOC 的 R5 内核上附加代码和配置
- 配置:

- 测试代码:

- SPI 总线上的输出:

-
DBG_rxbuffer 调试器中的值:{0x00、0x00、0x34、0x00、0x80、0x80、0x94、0x00}与 SPI 总线上的数据匹配
问题是当我将数据宽度更改为 16、而不是的值 8 时 DBG_rxbuffer 与 SPI 总线上的实际数据不匹配。
请检查该器件的修改:
- 配置:

- 测试代码:

- SPI 总线上的输出:

-
DBG_rxbuffer 调试器中的值:{0x0000、0x3400、0x3400、0x3400}、但这与我们在 SPI 总线上看到的值不匹配。
您能在这个问题上提供支持吗?
提前感谢