This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:MPU A15 CPU 运行频率意外发生变化

Guru**** 2472550 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1530229/am5716-mpu-a15-cpu-running-frequency-change-unexpeced

器件型号:AM5716

工具/软件:

中国客户 Sungrow 对 AM5716 SOC 有以下问题、SDK 版本为 6.3

  1.当前硬件 A15 默认设置为按需低功耗模式,所有其他配置均为默认设置  ,但通过 cpuinfo_cur_freq 查询 CPU A15 频率,有些硬件板固定为 1.5G Hz,有些硬件板固定为 1.2G Hz,有些硬件板频率为 1.0G Hz,甚至有些硬件板频率在 1.2G Hz 至 1.5Hz 之间跳跃(每 1 分钟查询频率),不能作为预期的工作模式,请说明 CPU 的工作模式。 什么条件会触发 CPU 频率更改?   

  2.提供一种固定 CPU 频率的方法。  

  3. CPU 功率消耗和 CPU 频率之间的关系是什么,是文档?

--------------------------------------------------------

读取 CPU 频率的日志:

1.  

2.  

3.  

此致

  Semon