This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:Cinfigure CPU 频率

Guru**** 2472040 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1527316/am5716-cinfigure-cpu-frequency

器件型号:AM5716

工具/软件:

你(们)好  

有没有在 Linux 引导后配置 A15 频率的方法?

我尝试了这个,但现在成功了。

#
echo userspace >/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor

#  
CAT /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies

#  
Echo 1500000 >/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_setspeed

谢谢

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zekun、

    您使用的是什么 SDK?

    我认为最新的 SDK 中已丢弃了电源管理功能。

    它不包含在 9.3 SDK 的内核注释中。

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josue

    我已成功配置。 我们需要首先进入用户空间、然后使用这些命令。

    感谢您的答复。

    关闭它。

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josue:

    另一个问题:我配置的模式是 am5716 中的 onDemand(有三个频率级别 1000000 1176000 1500000)

    CPU  在 1176000 中使用了 16-45%的频率

    CPU 使用 90%+   频率 达到 150000

    1.我想知道 AM5716 是否具有自适应功能?

    2、为什么 CPU 在 16%时是 117600 而不是 1000000?

    我想知道这三个电平的开关阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    am5716 base sdk6.3/9.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zmg、

    您是混合两个 SDK 还是同时使用两个 SDK?
    您能提供一些有关您的答案的更多详细信息吗?

    am5716 base sdk6.3/9.2


    TRM 中描述了器件的电源功能 、但是否在我们的软件中提供这些功能是不同的、这就是我提出上述问题的原因。

    1.
     过去的软件支持在此处显示 :https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/06_03_00_106/linux/Foundational_Components、Kernel_Drivers Power_Management

    这没有提到 AFS 功能。

    2 和 3 我需要在内部咨询电源工程师。

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.你是混合两个 SDK 还是同时使用两个 SDK?

    否、如上图中的 sdk6.3、频率会根据 CPU 利用率而变化


    2.你能给你更多的细节,你的答案是什么意思?

    (1) 我想验证芯片是否支持此动态缩放、 以及显示的频率是否代表实际处理频率。 (2) 此外、如果根据 CPU 利用率调整这些频率转换、具体的调节阈值是多少?

       THKS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 zmg、

    我需要一些时间在内部进行讨论、以便回答您的第二个问题。

    关于您的第一个问题,请参阅 Semon 发布的另一个主题: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1530229/am5716-mpu-a15-cpu-running-frequency-change-unexpeced

    我将继续对话、将这 2 个线程合并为 1。

    -Josue