主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好:
在 AWE SDK v11 中打开 SysConfig 文件时出现错误。 在过去的 SDK 版本中、这不是问题、但这会导致我的客户出现开发延迟。 这是打开以下文件时显示的错误: AM275-AWE-SDK_11.00.00.17\AUDIO_app\am275\c75_0\AUDIO_app_c7x_0.syscfg(这也发生在 C7x_1 和 R5_0 内核上)

SysConfig 版本:1.24
AWE SDK:11.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
在 AWE SDK v11 中打开 SysConfig 文件时出现错误。 在过去的 SDK 版本中、这不是问题、但这会导致我的客户出现开发延迟。 这是打开以下文件时显示的错误: AM275-AWE-SDK_11.00.00.17\AUDIO_app\am275\c75_0\AUDIO_app_c7x_0.syscfg(这也发生在 C7x_1 和 R5_0 内核上)

SysConfig 版本:1.24
AWE SDK:11.
Daviel,
在任何看到此错误的地方、请在文本编辑器中打开 SysConfig 文件并将产品编辑为 AM275x_FREERTOS_SDK@11.00.00 、然后使其他所有内容保持不变、对此文件如下所示:
/**
*这些参数是在生成此文件时使用的。 它们将自动应用于后续载荷
*通过 GUI 或 CLI 运行带有“--help"的“的 CLI 以获取有关如何覆盖这些参数的更多信息。
*@cliArgs --器件“AM275xx"--“--部分“AM2754"--“--封装“anj"--“--上下文“c75ss0-0"--“--产品 “ AM275x_FREERTOS_SDK@11.00.00 “
*@v2CliArgs --器件“AM2754"--“--封装“FCCSP (anj)“--上下文“c75ss0-0"--“-- product “ AM275x_FREERTOS_SDK@11.00.00 “
进行此更改后、您应该能够顺利打开工程。 以下是该工程更新后的 SysConfig 文件: e2e.ti.com/.../audio_5F00_app_5F00_c7x_5F00_0.syscfg
此致、
Erik