This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:直线看起来很摆动

Guru**** 2472670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1528171/am62a7-straight-lines-look-wobbly

器件型号:AM62A7

工具/软件:

我正在使用 MATLAB 脚本更正 LDC 图像。

镜头失真校正看起来很好、但直线看起来很模糊。

如何改善此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能共享 LDC 配置吗?

    谢谢你。

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、建中

    下面是我使用的脚本和设置

    s = 1.15;
    m = 4;
    pitch_in_mm = 0.0021;
    f_in_mm = 4;
    W = 3840;
    H = 2160;
    hc = W/2;
    vc = H/2;
    Wmesh = ceil(W / 2^m) * 2^m;
    Hmesh = ceil(H / 2^m) * 2^m;
    gen_lut("spec_file.txt", pitch_in_mm, f_in_mm, Wmesh, Hmesh, hc, vc, s, m);
    
    function [] = gen_lut(spec_file, pitch_in_mm,f_in_mm, W, H, hc, vc,s ,m)
    f = f_in_mm/pitch_in_mm ; 
    [h_p , v_p] = meshgrid( 0:W, 0:H);
    [h_d,v_d] = xyz2distorted(h_p,v_p, f/s, hc, vc,spec_file, pitch_in_mm);
    h_delta = round((h_d-h_p) * 8);
    v_delta = round((v_d-v_p) * 8);
    mh = h_delta(1:2^m:end, 1:2^m:end)';
    mv = v_delta(1:2^m:end, 1:2^m:end)';
    dlmwrite('mesh.txt', [mh(:), mv(:)],  'delimiter', ' ');
    end
    
    function [h_d, v_d] = xyz2distorted(x, y, z, hc, vc, spec_file, pitch_in_mm)
    [phi, r] = cart2pol(x-hc, y-vc);
    theta = atan2(r, z);
    lut = read_spec(spec_file, pitch_in_mm);
    r = interp1(lut(:,1), lut(:,2), theta);
    [h_d, v_d] = pol2cart(phi, r);
    h_d = h_d + hc;
    v_d = v_d + vc;
    end
    
    function lut = read_spec(spec_file, pitch_in_mm)
    lut0 = dlmread(spec_file);
    theta = lut0(:,1)/180*pi;
    lut = [theta, lut0(:,2)/pitch_in_mm];
    end

    e2e.ti.com/.../7457.spec_5F00_file.txt

    e2e.ti.com/.../7457.mesh.txt


    e2e.ti.com/.../ar0823_5F00_mesh_5F00_ldc_5F00_dcc.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您的分享。 我们将尽快查看并回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:

    您的镜头规格文件看起来不好。
    两列必须具有更高的精度。