This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C6000-CGT:代码生成工具 6.x.x

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1530350/c6000-cgt-code-generation-tools-6-x-x

器件型号:C6000-CGT

工具/软件:

我们一直在寻找代码生成工具来支持我们的旧产品 (6414)

我们是否可以访问代码生成工具 (6.x.x)

https://www.ti.com/tool/download/C6000-CGT

通过此链接、我们可以低至 7.3.0

当前使用 6.0.31。

我们想尝试两者之间的版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请先尝试 7.4.24 版。  这是支持旧 COFF ABI(应用程序二进制接口)的最后一个版本、我相信您会使用该版本。  与 6.0.31 版相比、它有大约 6 年的错误修复和改进。  您或许可以用它来构建您的旧代码、而不会遇到任何问题。

    谢谢。此致、

    -乔治