This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:CLKOUT 选项

Guru**** 2347060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1529969/am62a7-q1-clkout-option

工具/软件:

您好、

我想从 25MHz 时钟 MCU_HFOSC0_CLK 计时。 我可以从 Main 域时钟输出这个输出吗? 原因是、我的成像仪控制信号都连接到主域而不是 MCU 域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Arumugam Elumalai

    感谢您的查询。

    您可以考虑使用 WKUP_CLKOUT0 - MCU_HFOSC0_XO 输出的缓冲输出。

    复位后、25M 是默认输出、需要完成 ni 软件配置。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivas、

    我想知道 PPM 值和容差、时钟的抖动值。我想将该时钟用于成像仪传感器时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivas、

    我想要 1.8V 成像仪时钟输出。 WKUP_CLKOUT0 为 3.3V 电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Arumugam Elumalai

    谢谢您、

    我想要 1.8V 成像仪时钟输出。 WKUP_CLKOUT0 为 3.3V 电平。[/报价]

    WKUP_CLKOUT0WKUP_CLKOUT0PADCONFIG:MCU_PADCONFIG330x04084084WKUP_CLKOUT0 0 ooff / off / off / SS / off 0 1.8V/3.3V VDDSHV_MCU 是 LVCMOS PU/LVCMOS PD

    这取决于连接到 IO 组 IO 电源 (VDDSHV_MCU) 的 IO 电源。

    请参阅数据表的引脚属性部分。

    LVCMOS IO 支持 1.8V 或 3.3V 输出。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Arumugam Elumalai

    谢谢您、

    我是否知道 PPM 值和时钟的容差、抖动值。我想将该时钟用于成像仪传感器时钟。

    PPM 值取决于 SOC 时钟源。

     您必须验证该时钟输出的性能是否满足实际系统实施中的系统要求。 我们不定义时钟输出的性能、因为许多特定于系统的依赖项会影响时钟性能。

    此致、

    Sreenivasa.