This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:UCC256403 技术问题

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1529610/ucc256403-ucc256403-technical-issues

器件型号:UCC256403

工具/软件:

尊敬的先生/女士

我们从您的网站上获取参考电路基于这一点,我们已经根据我们的要求做了一些改变。  

我们面临 LLC 电路的技术问题。请帮助我们。

1) 在我们的电路中,辅助电源按设计工作。

2) PFC 也按照设计工作,所有参数都匹配。  

3) 在 LLC Ckt 我们面临的问题。 我们无法获得 HO 和 LO 中的信号/波形。  

请向我们建议。

此致、

G.H.C.Swamy

赋能技术

#45,434,4th cross S.G.Kaval Hanumanthnagar, Sunkadakatte

班加罗尔–91.

9845457646.

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=0d021f4c28&attid=0.4&permmsgid=msg-a:r8494669613577100143&th = 197871c721310212&view=at&disp=inlined&realattid=f_mc31tj3a3&ZW

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=0d021f4c28&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r8494669613577100143&th =197871c721310212&view=at&disp=inlined&realattid=f_mc31hlit0&ZW

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=0d021f4c28&attid=0.2&permmsgid=msg-a:r8494669613577100143&th = 197871c721310212&view=at&disp=inlined&realattid=f_mc31j1941&ZW

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=0d021f4c28&attid=0.3&permmsgid=msg-a:r8494669613577100143&th = 197871c721310212&view=at&disp=inline&realattid=f_mc31kpjp2&ZW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否列出正在评估的技术问题数量、将按照收到的顺序对其进行审查。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    如果没有收到驱动信号、器件的 VDD 可能无法达到 UVLO 才能运行、或者存在阻止启动的故障。  因此、您可能需要查看是否存在阻止启动的 OVP 或 OCP 故障。

     

    以下应用手册讨论了有关 UCC25640x 器件的常见问题解答。  客户发现此信息在故障排除过程中很有用。

    https://www.ti.com/lit/an/sluaal2/sluaal2.pdf

     

    以下链接将提供 UCC25640X 的 Excel 设计工具。  您可以输入设计参数并将其与您的设计进行比较。  如果存在任何差异、这可能是导致问题的原因。  建议使用建议值+/- 10%范围内的值。

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC675

     

    此致、