This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J722S:I2C4 总线在器件树中不可用

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1529010/processor-sdk-j722s-i2c4-bus-is-not-available-in-device-tree

器件型号:PROCESSOR-SDK-J722S

工具/软件:

您好、

我们的设计在此 i2c 总线 (I2C4) 上连接了器件。 但我们没有看到 k3-j722s-main.dtsi 文件中提供了节点。  这是不是真的?

BR

Heiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否分享您正在使用的 SDK 版本?

    我发现它也不是最新 DTS 文件的一部分。 您是否在定制电路板上使用它?

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们不直接使用 SDK。 我们使用来自 TI Git 的内核 6.12 以及主线内核。 主计划是使用主线内核。

    --

    Heiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我已经向开发团队提出了这个问题。 如果定制电路板上未连接此引脚、请告诉我您是否可以与下一个 SDK 版本同步。 I2C4 不会直接中断 GIC、需要通过 GPIO 中断路由器进行中断。

    此致、

    Keerthy