This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:SK-AM62A-LP

Guru**** 2472800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1529068/sk-am62a-lp-sk-am62a-lp

器件型号:SK-AM62A-LP

工具/软件:

 物体检测相关问题

尊敬的团队:

我无法使用从 Edge AI Studio 注释的数据通过系统控制台训练和编译对象识别模型。 这可能是什么原因? 使用 Edge AI 模型编写器、这是可行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adithyan:

    您能详细说明一下培训和编译过程中遇到的问题吗?   另外、 您能否说明“系统控制台“的含义。

    提前感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Martin、

    SDK 版本是否存在问题、导致我可以在 Edge AI Studio 中训练和编译的数据集不在 Linux 终端中编译?

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我面临的问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我您从哪个存储库中提取、 以及您用于 Model Maker 的存储库的哪个分支。   我会尝试重现此问题。  似乎未找到 CLI 工具的某种依赖关系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该问题与数据集无关 — 这是 Model Maker 的安装问题。 查看错误:

    没有名为 edgeai_benchmark 的模块

    从 edgeai-modelmaker 设置中调用的 edgeai-benchmark 的安装未正确进行。 您可以重新安装 edgeai-modelmaker、事情应该会起作用。

    如果仍然遇到问题、请向精通 Python 的人寻求帮助、以调查您的设置。