This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:有关 J784S4 (TDA4X) 处理器 A72 内核中通用计时器的查询

Guru**** 2415470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1528419/processor-sdk-j784s4-query-regarding-generic-timers-in-a72-cores-of-j784s4-tda4x-processor

部件号:PROCESSOR-SDK-J784S4
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

尊敬的支持团队:

我有关于 J784S4 (J784S4 AM69x TDA4VH TDA4AH TDA4VP TDA4AP) 处理器中的通用计时器的问题。 在查看该器件随附的技术参考手册 (TRM) 时、我在第 461 页上注意到 A72 内核在每个内核内具有通用计时器。 但是、我在 TRM 中找不到有关这些通用计时器的任何更多详细信息或文档。

您能否确认 J784S4 处理器中的 A72 内核是否确实包含通用计时器? 如果是、您能指导我找到合适的文档或参考资料、提供有关通用计时器寄存器及其使用的详细信息?

感谢您的支持。

此致、
Akhil M Nair
e2e.ti.com/.../SPRUJ52-_2D00_-J84S4-AM69A-TRM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持团队:

    请请求您对上述共享的查询做出及时响应、因为有一个从属任务等待解决。

    感谢您的关注。

    此致、
    Akhil M Nair