This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:kmscube 无法使用自定义文件系统执行

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1529562/sk-am62p-lp-kmscube-cannot-be-executed-with-custom-filesystem

器件型号:SK-AM62P-LP
主题:AM62P 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

  我正在使用自定义文件系统处理 am62p。 当 我运行 kmscube 演示时  、出现以下错误。为什么会出现这种情况? 这是因为缺少依赖库吗?

pvrsrvkm.ko 已安装 prv_dri.so、tidss_dri.so 和 umlibs 已复制到 文件系统。

此致、
DC Zhi

 # ls kmscube
 kmscube
 #./ kmscube
 -sh:./ kmscube:未找到

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您说您正在使用自定义文件系统时、您是如何构建它的? 是否是 Yocto 版本? 您能否分享您在构建该配置时启用的所有配置?

    以下命令是否正常工作?
    kmsprint
    kmstest

    对于实验测试、我建议使用您的文件系统准备 SD 卡、检查我们在 defconfig 中启用的 DRM 相关配置、 相应地修改内核配置、并使用 Foundational_Components_Kernel_Users_Guide 安装内核模块(请参阅 software-dl.ti.com/.../sdk.html