This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2754-Q1:需要为音频 SDK 重新编译 SBL

Guru**** 2472670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1520685/am2754-q1-need-to-rebuild-sbl-for-audio-sdk

器件型号:AM2754-Q1

工具/软件:

您好、  

编译音频 SDK 时、我注意到 SBL 无法重新编译、并且是预编译二进制文件的一部分(如果我有误,请纠正我)。 我转到 MCU+ SDK 来构建 SBL_SD 文件、从而从音频 SDK 运行 AWE Bins。 这样做时、我遇到了这个问题:  

  

Audio SDK 的 AppImage 版本似乎与安装程序不匹配。 如何解决此问题?   

我使用的是 SDK v11.0.7  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Daviel、

    感谢您的查询。  

    您是否正在将 FreeRTOS SDK 与 AWE Bins 配合使用?
    如果您是从 freertos_sdk_am275 构建 SBL_SD 映像并从音频 SDK 构建 AWE 二进制文件、则可能会遇到版本不匹配问题。 相反、我建议您使用 Audio SDK 本身 (AM275-AWE-SDK_11.00.00.17\mcu_plus_sdk\am275x) 中的软件包 mcu_plus_sdk。

    请尝试一次、让我知道。

    此致、
    Ritapravo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是可行的、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Daviel、

    感谢您的告知。

    此致、
    Ritapravo