This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:使用 SysConfig 创建 Linux .dts 文件的指南

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1529897/am62a7-guideline-to-use-sysconfig-to-create-linux-dts-file

器件型号:AM62A7
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

客户在寻找有关使用 SysConfig 创建 Linux .dts 文件的指南。  此处是否有任何最佳实践或方法?  因为它们会将处理器扩展到许多不同的设计、所以要尽量避免重复这项工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    要使用 SysConfig 为 AM62A 器件生成 device.dtsi 文件、您只需要配置以下设置。

    点击“START"后“后、pinmux 工具将打开、现在您可以配置 Pinmux 设置并生成 device.dtsi 文件。

    有关引脚多路复用配置的信息、请参阅器件数据表。

    此致、

    Tushar