This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:AM4376 上的内核错误

Guru**** 2416820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1530150/am4376-kernel-panic-on-am4376

器件型号:AM4376

工具/软件:

代表客户发帖。

我们正在执行 UL 认证测试,测试设备突然停止工作。

我们检查了所有电压、没有问题。 之后、我们在 Linux 内核配置中启用了 Linux 内核低级日志。 启用此功能后、我们收到以下内核错误。 我认为、此错误在处理器总线内部出现。

omap_l3_noc 44000000.ocp: L3 application error: target 13 mod:1 (unclearable)
8<--- cut here -----
Unhandled fault: imprecise external abort (0x1406) at 0x75d7b3e5e5
pgd = (ptrval)l)
[75d7b3e5] *pgd=0000000000c
Internal error: : 1406 [#1] PREEMPT_RT ARMRM
Modules linked in:c
CPU: 0 PID: 1 Comm: swapper Tainted: G        W         5.10.100-rt62-g204ec708dc #6
Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
PC is at sysc_probe+0xd88/0x1554
LR is at sysc_probe+0xcd4/0x1554
pc : [<c04e88c8>]    lr : [<c04e8814>]    psr: a0000013
sp : c1469de8  ip : 00000000  fp : c0b35dfc
r10: 00000028  r9 : 00000000  r8 : c0b3627c
r7 : c1585c10  r6 : 00000000  r5 : c10e9f28  r4 : c1730540
r3 : 00000074  r2 : ffffffed  r1 : 00000074  r0 : 00000000
Flags: NzCv  IRQs on  FIQs on  Mode SVC_32  ISA ARM  Segment none
Control: 10c53c7d  Table: 80004059  DAC: 00000051
Process swapper (pid: 1, stack limit = 0x(ptrval))))
Stack: (0xc1469de8 to 0xc146a000)0)