This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625SIP:AM625SIP/AM62X PROCESSOR-SDK-LINUX:缺少 tisdk-default-image-am62xxsip-EVM-11.00.09.04.rootfs.wic.xz

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62-SIP, AM625SIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1529472/am625sip-processor-sdk-linux-am62x-missing-tisdk-default-image-am62xxsip-evm-11-00-09-04-rootfs-wic-xz

器件型号:AM625SIP
主题中讨论的其他器件:SK-AM62-SIP

工具/软件:

您好、

我正在 为 SK-AM62-SIP PROCESSOR-SDK-LINUX 寻找最新的 EVM-AM62X、但找不到它。 有人能告诉我如何得到它吗?

在之前的版本 10.01.10.04 中、 提供了 tisdk-default-image-am62xxsip-evm-10.01.10.04.rootfs.wic.xz、但我在最新版本中找不到它  11.00.09.04.

AM62X 页面: https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX AM62X PROCESSOR-SDK-LINUX

谢谢您、
Kosuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kosuke-san:

    用于 AM625SIP 的 SDK11.0 延迟、TI.com 上的当前 SDK11.0.9.4 不支持 AM65SIP。 SDK10.1.10.4 是适用于 AM625SIP 的最新版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    感谢您的答复。 我看到这种情况、并会等待 用于 AM625SIP 的 SDK11.0。