工具/软件:
1、在 SPL 模式下使用 K3 驱动器加载 MCU。 MCU_ONLY 模式进入睡眠模式后、可以将其唤醒
2、当我们切换到 uboot 以加载 MCU 时、我们发现进入睡眠模式后无法唤醒 MCU_ONLY 模式。修改方法如下:k3_rproc.env 文件所示
dorprocboot=1
3、在 env 板上使用 IPC(ipc_rpmsg_echo_linux)、Verify 的 MCU 演示、通过输入 MCU 串行端口来唤醒
4、soc 进入睡眠模式并唤醒:的命令
echo 100 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/power/pm_qos_resume_latency_us echo mem > /sys/power/state
5、SDK 版本:10.0
6、也可以使用 IO 唤醒。 目前、我已经看到 IPC 演示可以通过 IPC 唤醒异常