This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC33:查找最新的 C 编译器、先前版本的异常信息

Guru**** 2345260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1529867/tms320vc33-looking-for-the-latest-c-compiler-anomaly-information-for-prior-versions

部件号:TMS320VC33

工具/软件:

我们目前的编译器是:

TMS320C3x/4x ANSI C 编译器  4.70 版

我想:

  • 了解 VC33 的最新编译器版本
  • 如果可能、请获取一份副本
  • 了解在 4.70 和当前版本之间解决了哪些异常
  • 了解当前编译器和/或 4.70 编译器存在的任何已知的未决安全风险

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请了解对 C30 编译器的支持已在多年前结束。  我们拥有的信息是旧的。  虽然这很可能是正确的、但我们无法像对待当前产品那样支持它。   

    获取 VC33
    的最新编译器版本

    最后发布的编译器是版本 5.13。

    如果可能的话、获取一份副本

    请接受我发送的朋友请求。  使我们能够使用论坛的消息传递功能。

    了解在 4.70 和当前版本之间解决了哪些异常

    我可以获得版本 4.70 和版本 5.13 之间版本的自述文件副本。  这些文件包含有关已修复的错误的有限信息。   

    了解当前和/或 4.70 编译器存在的任何已知的未决安全风险

    我在上一个回答中描述的自述文件仍然可用。  鉴于对这些工具的支持早已结束、我们不能再多说了。

    谢谢。此致、

    -乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是有意义的,谢谢你一直乐于助人!