This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:PCIe GPTP FUNC

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1529047/tda4vm-pcie-gptp-func

器件型号:TDA4VM

工具/软件:

您好、

  对于 PCIe、我有关于时间同步的两个问题:

 1. PCIe 是否支持硬件时间同步? 还是它仅支持软件时间同步?

 2.如何开启时间同步功能?

此致、

Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:  

    PCIe 没有 gPTP。  对于 PCIe、有用于 EP 和 RC 之间时间同步的 PTM、尽管 我们的 SDK 中没有此功能、但此功能是推迟的。  

    但从 日志中可以看出、我假设您希望   通过 PCIe 连接的网卡具有 PTP、而不是 SoC 和 PCIe 网卡之间的时间同步。  

    MVL 交换机是否支持 PTP?

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      你是对的。 我问过 MVL FAE。

    此致、

    Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    我懂了。 如果对 TDA4VM 有其他查询、请随时更新该线程、或创建新线程。

    此致、

    Takuma