This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:如何访问 SK-AM62-LP 上 Linux-SDK 上的 TPS25751 寄存器。

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62-LP, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1529533/processor-sdk-am62x-how-to-access-tps25751-register-on-linux-sdk-on-sk-am62-lp

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X
主题中讨论的其他器件:SK-AM62-LPTPS25751

工具/软件:

您好、

客户想知道如何在 SK-AM62-LP 上的 Linux-SDK 11.00.09.04 上初始化 TPS25751、如下 所示:您能 告诉我们吗?

*1.它们由“TPS25751 的应用程序配置工具“生成 TPS25751 的“二进制文件(数据)“。  您能告诉我们如何应用这些二进制数据吗?

* 2.另外,他们希望通过 Linux-SDK 上的 I2C 读取 TPS25751 的 PD_Status 寄存器。  您能告诉我们如何访问它吗?  如果可能、请告知我们这些示例。

谢谢、此致、
Hattori 先生。