This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3357:使用 AM3357/DP83822IF 时确认 EtherCAT 供应商 ID 和一致性测试

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1529758/am3357-confirmation-on-ethercat-vendor-id-and-conformance-test-when-using-am3357-dp83822if

器件型号:AM3357
主题:DP83822IF 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我们目前正在考虑使用 TI 的 AM3357BCMCZD30 和 DP83822IF 设计一款与 EtherCAT 兼容的通信器件。 我们希望您在以下理解的前提下确认您的身份:

  1. 在使用上述产品将 EtherCAT 从设备商业化时、我们明白不能使用 TI 的 EtherCAT 供应商 ID。 相反、我们需要从 EtherCAT Technology Group (ETG) 获取并使用自己的供应商 ID。

  2. 我们还知道、必须执行并通过 ETG 一致性测试、产品才能作为符合 EtherCAT 标准的器件发货。

您能否确认上述理解是否正确?

感谢您的支持与合作。

此致、
Conor