This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6548:am65xx 功耗估算工具

Guru**** 2416340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1522376/am6548-am65xx-power-estimation-tool

器件型号:AM6548

工具/软件:

您 是否可以共享 am65xx 的 PET? 草稿工具是可以的、但我在网上找不到它、尽管似乎存在对它的引用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您联系我们! 我们可以通过私人 E2E 消息共享 AM65 PET。  此工具可用于估算有功功率以及进行热建模、而不是确定 PDN 尺寸。  请记住、此工具在很多年中都没有更新、而从事此工具的人员早已迁移。 如果你有任何问题,我会帮助我的能力。

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经向您发送了一封私人消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的耐心。 过去两周我离开办公室、但刚刚通过私人消息分享了 PET 电子表格。  

    谢谢、

    Brenda