This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VP-Q1:用于 SERDES 接口的 IBIS-AMI 模型

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VH-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1522003/tda4vp-q1-ibis-ami-model-for-serdes-interfaces

Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH-Q1

工具/软件:

您好:

我想使用 TDA4VH-Q1 IBIS-AMI 模型来执行 SERDES 接口 (PCIe、DisplayPort、CSI、DSI) 分析。
您能提供 IBIS-AMI 模型吗?

谢谢、

Manikandan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manikandan、

    我离线到你那里去了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    感谢您分享模型。

    此外、您还能获取 USB2 仿真模型吗、因为在现有 IBIS 模型中没有 USB2 的 IO 模型。

    谢谢、

    Manikandan M