This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:AM64X:AM64x/AM243 如何验证器件版本 1.0 2.0

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1529166/processor-sdk-am64x-am64x-am243-how-to-verify-silicon-revision-1-0-2-0

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

工具/软件:

您好、  

在 ti am64x/am243x erreta 中、  请参阅  https://www.ti.com/lit/er/sprz457i/sprz457i.pdf?ts = 1750196386747&ref_url=https://www.253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FAM6442

存在器件修订版本 1.0 2.0。

如何验证固件中的信息、以便知道我使用的芯片版本。  

例如:因此、我从 SBL 引导为空。  

正在启动 NULL 引导加载程序...

DMSC
固件版本 21.1.1--v2021.01a(了不起的 LLA DMSC 固件
版本 0x15 ABI 版本 3.1

信息:bootloader_runCpu:151:CPU r5F1-0 初始化为 800000000 Hz!!
INFO:bootloader_runCpu:151:CPU r5F1-1 初始化为 800000000 Hz!!
INFO:bootloader_runCpu:151:CPU m4f0-0 被初始化为 400000000 Hz!!
INFO:bootloadSelfCpu:203:CPU r5f0-0 初始化为 800000000 Hz!!
INFO:bootloadSelfCpu:203:CPU r5f0-1 初始化为 800000000 Hz!!
INFO:bootloader_runSelfCpu:215:全部完成、正在重新设置自身... 


目前尚不清楚 器件修订版本与器件之间有何关系。 1.0 或 2.0

如何查看 器件修订版本 1.0 2.0? 如果我正在运行  am2432BSFFHIALV、  从 CPU 类型可以看出吗? 或软件控制。  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun Tu:

    您可以读取寄存器 MAIN_CTRL_MMR_CFG0_JTAGID[31-28]以获取器件版本、请参阅 TRM 中的 1.5 器件标识。

    此致、

    会面。