This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L-PROCESSOR-SDK:AM62L-FreeRTOS-SDK

Guru**** 2414260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1529144/am62l-processor-sdk-am62l-freertos-sdk

器件型号:AM62L-PROCESSOR-SDK

工具/软件:

您好、  

我目前正在开发基于 AM62x 处理器的定制电路板、希望知道为此 CPU 提供的 FreeRTOS 支持是否包括 MIPI-DSI 显示接口功能。 如果提供了此类支持、我将感谢有关如何在 FreeRTOS 下编译和测试此类支持的指导。 具体来说、我需要更新 DDR 配置以匹配我们的定制电路板并验证 MIPI-DSI 显示功能。 有关编译支持 MIPI-DSI 的 FreeRTOS、设置环境、应用必要配置(例如 DDR 设置和显示时序)以及验证显示器输出的步骤的详细过程或参考文档将非常有用。