This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:USB3.0(在 SERDES 上)和 USB2.0 端口作为单独的 USB 端口

Guru**** 2415350 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442, TMDS64EVM, SK-AM64B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1524221/am6442-usb3-0-on-serdes-and-usb2-0-ports-as-separate-usb-ports

器件型号:AM6442
Thread 中讨论的其他器件: TMDS64EVMSK-AM64B

工具/软件:

您好、

我们在设计中使用了 AM6442 处理器、并使用 USB3.0(在 SERDES 上)和 USB2.0 端口作为单独的 USB 端口、如下所示:

我们在固件中启用了 USB 端口、但 SoC 无法检测 USB3.0 端口上的存储器件。

您能告诉我们、这可能是什么问题吗?

我们尚未将 USB2.0 用作主机、但目前仅将 USB2.0 用于 DFU 目的。