This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:UART:接收数据的概率丢失字节

Guru**** 2415710 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625, AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1511705/am625-uart-receiving-data-probability-loss-of-bytes

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件: AM62L

工具/软件:

您好、、我正在使用 AM6254 EVM SDK10.1、使用串行端口进行测试、并发现以下问题:

我使用 PC 串行调试工具向 AM6254 发送一个 4M 数据文件、波特率设置为 1M、1.5M 和 3M、偶尔会出现字节丢失。

在试用过程中,我发现发送的文件越小,丢失的概率越低,丢失的字节数也会减少。

我还测试了 SDK11、这种现象是相同的。

我已经打开了 dma.i 尝试增加 RX FIFO 的大小、但 TRM 手册指出、它固定为 64。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的雄伟:

    请使用以下链接中提到的工具串行统计信息检查 AM625 UART 端口的状态、以查看在发生字节丢失时是否有任何故障。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AaoTgeq5bZLef17lYvUnsw__AM62-ACADEMY__uiYMDcq__LATEST

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    将 工具串行统计信息用于 检查 AM625 UART 端口的状态。AM62L 的 EVM 上存在一种常见现象、并且它们的驱动程序都相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前已离职两周。 回到办公室后、我将查看此查询。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这一问题也需要帮助。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的雄伟:

    很抱歉耽误你的时间。 我已经赶上工作,并处理了几个升级后回来办公室. 我将在几天内恢复 UART 问题调试。 我会让你保持发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的雄伟:

    在 UART 测试中、您能否先以间隔模式启动 serialstats 工具、然后启动 UART 传输、看看在发生字节丢失时捕获到的错误条件 serialstats?

    ./serialstats -d /dev/ttyS1 -i 1 &

    字节丢失是否有任何模式? 例如、在 RX 中仅丢失一个字节或多个字节?