This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] "输入下载 SD 卡塔球的路径"can't create SD 卡

Guru**** 2350360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1528768/enter-path-where-sd-card-tarballs-were-downloaded-can-t-create-sd-card

器件型号:TDA4VH-Q1

工具/软件:

################################################################################

   Partitioning is now done
   Continue to install filesystem or select 'n' to safe exit

   **Warning** Continuing will erase files any files in the partitions

################################################################################


Would you like to continue? [y/n] : y

 
Enter path where SD card tarballs were downloaded : 

Directory exists

This directory contains:
add-to-group.sh  create-sdcard.sh  setup-host-check.sh  setup-package-install.sh  setup-tftp.sh
common.sh        README            setup-minicom.sh     setup-targetfs-nfs.sh     setup-uboot-env.sh

Is this correct? [y/n] : y
Could not find boot_partition.tar.xz as expected.  Please
point to the directory containing the boot_partition.tar.xz
Enter path where SD card tarballs were downloaded : 

尊敬的团队:  

  我想知道 SD 卡塔球在哪里?  我 使用 10.00 版本的 SDK。

此致

孔相旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kong:

    您能否提供您对整个日志所遵循的步骤、以便我们可以跟踪它。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kong:

    您是否可以尝试以下步骤而不是运行脚本:

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了。它不会工作。你能给我一种方法,可以在你的计算机上工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kong:

    您能指出我在电脑上尝试相同的步骤时、哪些功能无法正常工作吗?

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为没有什么 mater 什么“tar.xz"文件“文件做,不会影响你的官方创建 SD 卡脚本有一些问题.

    不要让我尝试更多的东西,你不认为你应该检查你的官方文档和 SDK 中的脚本?

    我希望您能给我一些有效的脚本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kong:

    不要让我尝试更多的东西、你不认为你应该检查你的官方文档和 SDK 中的脚本吗?

    脚本没有 issue。

    您必须从以下链接将以下文件下载到目录中。

    然后、在运行脚本时出现此提示时、提供该目录(包含上述 2 个文件)的路径。

    此致

    Gokul