This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-LP:DDR 地址映射表

Guru**** 2346430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1515999/sk-am62-lp-ddr-address-mapping-table

器件型号:SK-AM62-LP

工具/软件:

您好的团队、  

在研究使用 AM62 EVM 的新产品时、是否有 DDR 地址映射表?

例如、当系统显示 memtester 失败时:

 比较 XOR      :失败:0x1041e82a881463ce != 0x1000e82a880063ce、偏移为 0x0000000004ff5a28

我们如何通过偏移 0x0000000004ff5a28 在 DRAM 器件中找到 DRAM 逻辑地址(组/行/列/DQ)?

谢谢。

Maurice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maurice、

    对于单列实现、我们将地址映射设置为 CS-Row-Bank-Column

    对于双列实现、我们将地址映射设置为 Row-CS-Bank-Column

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    哪个位代表 CS/行/组/列?

    例如、列位 1-10、存储体位 11-13、原始位 14-27

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maurice、

    DRAM 的大小和一些控制器设置决定了精确的映射、让我深入研究一下、然后返回给您。 AM62 EVM 或您的定制电路板上是否存在此存储器故障?

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    我们正在为新的 LPDDR4 产品准备验证板、如果发生任何故障、则需要使用映射表。

    取得一些进展后、请与我分享详细信息。

    谢谢。

    Maurice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maurice、

    您能否分享所选 DRAM 的数据表? 映射确实依赖于 DRAM 的大小。

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    我们的新产品正在开发中,密度与 Micron 相同, 16GB x16。

    以下链接适用于我们的大规模生产产品 8Gb x16。

    https://www.nanya.com/en/Product/4330/NT6AN512T32AV-J1

    谢谢。

    Maurice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maurice、您使用的是 memtester 的裸机版本、还是在 Linux 中运行 memtester?

    我认为在 Linux 中使用 memtester 可能会出现问题、因为它会报告虚拟地址、而这不一定对应于出错的物理地址。  您必须使用 memtester 的裸机版本来与物理地址关联。   

    此致、

    James