This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62A:3280x2464 分辨率的颜色格式问题

Guru**** 2416110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1529189/processor-sdk-am62a-color-format-issue-in-3280x2464-resolution

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62A

工具/软件:

您好专家、

4K 流输出看起来没有颜色。 我认为它是灰度或其他格式。  

这是需要对 ISP、LDC 或相关器件进行调优的问题吗?
或者 NV12 输出问题。  
我需要获得 RGB 彩色输出

此致、
Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sajan、

    您打开了多个问题不断变化的线程。 很难继续。 请提供详细说明、例如:

    1.你到目前为止试过什么?

    2.在 TI 的帮助下有哪些工作?有哪些工作不正常?

    3.您使用的命令和日志是什么?

    谢谢、

    建中