This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:Lauterbach Trace32 的 DDR 初始化脚本

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1523503/am62a7-q1-ddr-initialization-script-for-lauterbach-trace32

器件型号:AM62A7-Q1

工具/软件:

TI 团队大家好、

 

你好。

 

我们希望就以下方面请求您的技术支持:

 

  1. 目前、我们有一款基于 AM62AX 系列的电路板、特别是 AM62A7-Q1 型号。

 

  1. 我们正在创建可与 Lauterbach Trace32 配合使用的 DDR 初始化脚本。

 

Lauterbach 已建议必须直接从 TI 获取必要的参数和配置值。

 

  1. 我们希望在提供可正常工作的 DDR 初始化脚本或上述电路板上初始化 DDR 控制器所需的相关配置值方面获得您的指导和支持。

 

 

我们感谢您的帮助、并期待您的答复。

 

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的专家不在时间库、请在回复之前等待较长时间。

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要使用 DDR 寄存器配置工具 ( https://dev.ti.com/sysconfig/?product=Processor_DDR_Config&device=AM62Ax) 来配置 DDR 控制器和 PHY、以进行正确的初始化和训练。  该工具的自述文件链接中提供了说明。  为了立即使用 Lauterbach、您需要通过拉取 EMU0=0 将器件置于复位等待模式、否则安全 ROM 将运行、您将无法通过 JTAG 连接。  

    此致、

    James