This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:Pocketbeagle-2:以太网 PHY DP83822I 连接到 RGMII2

Guru**** 2470660 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822I, SK-AM62B-P1, SK-AM62-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1527612/am625-pocketbeagle-2-ethernet-phy-dp83822i-connected-to-rgmii2

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:DP83822ISK-AM62B-P1SK-AM62-LP

工具/软件:

将以太网 PHY 10/100/1000 连接到 Pocketbeagle-2 后、是否有任何硬软件参考设计? 应使用 RGMII2 进行通信。 我在不同的支持论坛上提出了这个问题,直到现在我得到的都是“使用不同的平台“或“使用 USB 适配器“作为一个答案 — 这两个都没有任何帮助... 感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记了:DP83822I 的 10/100 功能目前已足够、如果连接正常、我将尽可能使用不同的 phy 进行 1Gbit 连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jochen Wienstroth

    谢谢你。

    不确定是否仍有任何查询?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提问 — 我觉得能够自己连接 RGMII2(尽管我希望获得一个用于比较和验证的示例原理图)、但我肯定需要获得有关如何在软件中包含和配置必要驱动程序的支持。 有什么可用的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jochen Wienstroth

    谢谢你。

    虽然我想提供一个用于比较和验证的原理图示例

    您可以使用 SK-AM62B-P1 或 SK-AM62-LP 原理图。

    在如何在软件中包含和配置必要的驱动程序方面、我肯定需要支持。 有什么可用的吗?

    能否添加有关您所需支持的任何其他详细信息、包括您正在使用的开发环境和软件。

    此致、

    Sreenivasa.