This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3356:是否可以从 eMMC 上的 boot0 分区进行引导?

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1528765/am3356-is-it-possible-to-boot-from-the-boot0-partition-on-the-emmc

器件型号:AM3356

工具/软件:

是否可以从 eMMC 上的 boot0 分区引导?

尊敬的专家:

lsblk 命令将以下内容显示为 eMMC 器件。

mmcblk1      179:16   0  7.3G  0 disk
|-mmcblk1p1  179:17   0   64M  0 part
`-mmcblk1p2  179:18   0  7.2G  0 part
mmcblk1boot0 179:32   0 31.5M  1 disk
mmcblk1boot1 179:48   0 31.5M  1 disk

AM335X 是否可以从 eMMC 上的 mmcblk1boot0 或 boot1 分区进行引导?
如果是、请展示如何引导。
我无法理解它,虽然我看到下面的 URL。

software-dl.ti.com/.../UG-Memory-OMAP.html

此致、
胜山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM335x ROM 仅支持从 eMMC UDA 分区引导、但 AM335x ROM 不支持从 eMMC 引导分区引导
    此致、
    - Hong