This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:在评估套件中使用 USB 转 RS485 转换器

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1528943/am62a7-using-usb-to-rs485-convertor-in-evaluation-kit

器件型号:AM62A7
主题:AM67 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我计划使用 AM67 评估套件为 PTZ 模块做概念验证。 PTZ 装置具有用于数据传输的 RS485 接口。 此评估套件具有 USB-A 端口。 USB-A 转 RS485 转换器是否与该转换器兼容?

我可以通过此功能控制 PTZ 装置吗?

谢谢、

Preethi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Preethi:

    如果此 USB 模块实现了标准 USB 串行小工具功能、则可以在 Linux 中使用它来提供 UART/RS485 功能。 但是、如果您计划在最终定制电路板上使用 PTZ 模块、我建议您查找具有 RS232 接口 (RXD/TXD/RS485-DE) 而不是 USB 接口的 PTZ 评估模块、以免将 USB 软件栈引入到路径中、因为它不会用于最终产品。