This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:一个摄像头到双视图

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1529004/tda4vh-q1-one-camera-to-dual-split-view

器件型号:TDA4VH-Q1

工具/软件:

您好:

我的 SDK 版本为 9.02.00.05


在多摄像头应用中、我希望在显示屏上显示两次来自单个摄像头的相同视频流。


节点流水线结构如下:
Capture→VISS→AEWB→马赛克→DISPLAY

当我将同一 VISS 输出连接到mosaic输入 idx 0、1 和 2 时、帧速率从原始 30fps 下降到大约 8fps。

应如何连接输入以避免此性能问题?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    可以在 set_img_mosaich_params 中为所需的输出执行这 2 项更改、硬代码 numCh 变量为所需的窗口数量。

    此致、
    Gokul