This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:CCS 20.2.0 卡在初始化时

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1527708/ccstudio-ccs-20-2-0-stuck-on-initializing

部件号:CCSTUDIO
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379DC2000WARE

工具/软件:

您好:
我正在试用新的 CCS Theia。 但在第二次启动时、程序现在卡在初始化阶段。 后台将打开来自“CCS-server"的“的错误消息并显示消息“"。“。 附件为日志文件。 不幸的是、我无法对这些错误有任何意义。 是否有人知道此问题的解决方案?e2e.ti.com/.../ccs_5F00_theia.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、第一个帖子中的日志文件似乎未完成。 附加了一个新的 one.e2e.ti.com/.../6330.ccs_5F00_theia.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我正在试用新的 CCS Theia。 [/报价]

    这是您首次安装基于 Thiea 的 CCS IDE 吗?

    但在第二个启动时、程序现在停留在初始化阶段

    我假设您的第一次尝试是成功的? 您第一次做了哪些操作?

    谢谢

    Ki

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    感谢您的答复。 是、首次安装基于 Theia 的 CCS IDE。 在我使用版本 12 之前,但由于我在新 PC 上,这从未安装在这台计算机上。

    第一次尝试在调试视图中非常缓慢。 我尝试调试通过 LaunchXL-F28379D 上的“Getting Started“菜单从 C2000Ware 导入的一个简单 EPWM 示例、从而熟悉新的 IDE。 当我打开 反汇编视图时、它变得很慢、我想尝试重新启动程序。 此后、我一直处于初始化阶段。

    同时我也试图删除

    “[user home]\AppData\Local\CCS\.CCS-server“ Texas Instruments、
    “[user home]\AppData\Local\CCS\CCS Texas Instruments install folder name]“
    以及主文件夹中的“workspace_ccstheia"</s>“

    这是在用户指南中提出的一个新的环境。 但这对我的问题没有帮助...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TWeinert:

    请从 C:\ti\ccs2020\ccs\eclipse\configuration\目录中删除以下文件夹:

    1. org.eclipse.core.runtime
    2. org.eclipse.equinox.app
    3. org.eclipse.osgi

    然后像往常一样尝试启动 CCS。  上述文件夹将在首次启动时重新生成、有望解决您的问题。  请告诉我们具体情况。

    谢谢、

    Baltasar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到启动问题消失。  如果您在标题中发布一篇专门针对 Disassembly 视图问题的新帖子、该问题可能会获得更好的可见性。

    谢谢!

    Baltasar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将反汇编/调试问题拆分为一个新线程: https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1529158/ccstudio-ccs-20-2-0-debug-issues