This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829V:串行器/解串器配置 — 当前软件支持和时钟问题

Guru**** 2415340 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA829V, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1526304/dra829v-serdes-configuration-current-software-support-and-clocking-question

器件型号:DRA829V
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好 TI 社区、

我们目前正在规划使用 DRA829V 处理器的定制电路板并评估 SERDES 配置。 我们的目标分配如下:

  • SERDES 0: PCIe x2

  • SERDES 1: 2 个 SGMII

  • SERDES 2: USB 3.

  • SERDES 3: PCIe x1 + USB 3

  • SERDES 4: DisplayPort + 3 个 SGMII

根据 SysConfig 工具、此配置看起来有效并受支持。  TRM 还尽可能介绍了这些组合。

然而、我们在大约 5 年前遇到了旧版论坛帖子、指出某些组合(尤其是 SERDES 3 和 4)在当时尚不受软件栈支持。

我们想确认当前的 SDK 和软件栈是否完全支持该配置。

此外、DRA829V 是否可以在内部生成所有所需的 SERDES 参考时钟、或者此配置是否需要外部参考时钟?

请提供任何指导或说明。

此致、
Lennart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据 SysConfig 工具、此配置似乎有效且受支持。  TRM 还尽可能描述了这些组合。

    是的、可以根据硬件进行配置。

    [引述 userid=“520776" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1526304/dra829v-serdes-configuration-current-software-support-and-clocking-question

    然而、我们在大约 5 年前遇到了旧版论坛帖子、指出某些组合(尤其是 SERDES 3 和 4)在当时尚不受软件栈支持。

    我们想确认当前的 SDK 和软件栈是否完全支持该配置。

    [/报价]

    是、软件尚不支持上述 SerDes4 组合。
    此外、没有计划支持这一组合。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的反馈。

    鉴于这种限制、我们想问一个有关 SERDES 1 的后续问题:

    是否可以将 SERDES 1 配置为同时支持 SGMII 和 QSGMII、或者一次仅限于一个协议?

    此致、
    Lennart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否可以将 SERDES 1 配置为同时支持 SGMII 和 QSGMII、或者一次仅限于一个协议?

    是的、从硬件的角度来看、可以同时使用 SerDes1 提供的 SGMII 和 QSGMII 接口、但软件不支持此特定组合。

    此致、
    Sudheer