This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:用于将具有嵌入式同步的 BT656 转换为具有分立式同步的 BT656 的元件

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1520024/am62a7-q1-component-to-convert-bt656-with-embedded-syncs-to-bt656-with-discrete-syncs

器件型号:AM62A7-Q1

工具/软件:

您好、

我们希望将 AM62A 与 SDI 串行器 (GS2962) 连接。 SDI 串行器可与具有分立同步功能的 BT656 配合使用、而 AM62A 仅支持具有嵌入式同步功能的 BT656。

是否有一个能够将具有嵌入式同步的 BT656 转换为具有分立式同步的 BT656 的元件?

如有任何帮助、我们将不胜感激。

此致、

Bas Vermeulen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bas Vermeulen、

    感谢您的查询。

    是否有一个组件能够将带嵌入式同步的 BT656 转换为带离散同步的 BT656?

    帮助我了解您的查询。 我假设您是指外部 IC?

    此致、

    Sreenivasa.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kallikuppa、

    我们需要将 AM62A 的视频输出与 Semtech GS2962 串行器连接。 串行器需要 10 位 RGB 数据、并使用 HSYNC 和 VSYNC。
    遗憾的是、AM62A 只能提供具有嵌入式同步的 BT656、我正在寻找一个能够将具有嵌入式同步的 BT656 转换为具有分立式同步的 BT656 的芯片。 它必须从 AM62A 上的视频中取出行、将视频数据传递到 GS2962、并从来自 AM62A 的线路生成 HSYNC/VSYNC/DE 等。

    GS2962 也支持嵌入式同步、但需要 TRS-ID(4 字节前导码+ 1 字节同步状态)、而不是在具有嵌入式同步的 BT656 中使用的 SAV/EAV(具有 1 字节同步状态的 3 字节前导码)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bas Vermeulen、

    谢谢你。

    我不知道有任何 IC 支持我们已经过审查或测试的上述要求。

    我正在与展览专家核实,很可能会采取一些多美的答复。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GS2962 支持嵌入式同步、因此这不再相关。

    感谢您提供的信息!

    此致、

    Bas Vermeulen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bas Vermeulen、

    谢谢你。

    此致、

    Sreenivasa.