This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:MCU+ SDK 中的 UDMA 使用情况

Guru**** 2472480 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1526463/am623-udma-usage-in-mcu-sdk

器件型号:AM623
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我的客户计划在 AM6232 上的 MPU+ SDK 中使用 UDMA。
这里是环境。
SDK 版本: mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16
SysConfig: 1.23.1+4034

Q1) 在 SysConfig 中启用 UDMA 后、TIMER7 似乎已自动启用为“其他依赖项“。
这对于 UDMA 是必需的吗? TIMER7 不能用于其他目的?

q2) DPL_init() 在 由 sysconfig 生成的 System_init() 内调用。
客户希望避免调用 DPL_init ()。 这是可能的吗?
硬件初始化在不同的器件上完成。

谢谢。此致、
田代浩一郎
  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tashiro Koichiro、

    我正在查看您的查询,你可能会期待在一两天内回复.

    此致、

    Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    您对此项目有任何更新吗?

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tashiro Koichiro、

    q1) 在 SysConfig 中启用 UDMA 后、TIMER7 似乎已自动启用为“其他依赖项“。
    这对于 UDMA 是必需的吗? TIMER7 不能用于其他用途?

    在 MCU+SDK 11.0 中、计时器 7 和 UDMA 之间没有直接链路或依赖关系。
    我已经查看了当前 SDK 并确认:
    •UDMA 未绑定到任何特定的计时器
    •计时器 1 出现在 SysConfig 生成的默认配置中、但主要由 FreeRTOS 调度程序使用
    •UDMA 操作不使用此计时器、也不需要此计时器

    请参阅随附的图像。

    关于 DPL_init():

    默认情况下、DPL_init() 在 Sysconfig 自动生成的 System_init() 内调用。
    •DPL_init() 是关键的、因为它启用全局中断处理。
    •不建议跳过 DPL_init()。

    建议的解决方法:

    如果客户想要手动控制初始化序列、他们可以遵循以下方法:
    1.注释掉主应用程序中的 System_init() 调用。
    2.在自定义函数中手动调用每个必需的初始化:
    •仅在需要时调用 DPL_init()
    •分别初始化外设(如 UDMA、GPIO 等)


    为什么客户要更改 DPL_INIT 调用位置?

    此致、

    Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    感谢您的答复。

    为什么客户要更改 DPL_init 调用位置?

    DPL_init () 和自定义初始化函数之间存在一些冲突。
    因此调用 DPL_init() 会导致异常。 所以他们想跳过 DPL_init ()。
    硬件初始化由一个自定义函数完成。

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Tashiro Koichiro、

    为什么客户要执行自定义函数来初始化 DPL_INIT?

    DPL_init 已从 syscfg 生成、并启用 hwip_interrupts、同时需要在应用程序初始化之前完成其他时钟初始化。

    如果 sys_cfg 已受支持、我不知道客户为什么要执行 DPL_init?

    如果客户想更改要调用 DPL_init 的 DPL_init 调用位置、例如在 system_init 之后或在 system_init 之前。

    请分享所有详细信息。

    此致、

    Anil.