This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:如何将 SYSBIOS SMP 用于 USB 主机 2.0

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1530398/am5728-how-to-use-sysbios-smp-for-usb-host-2-0

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:

您好、

   IAM 计划从 GPMC 读取数据并使用 FAT 32 文件系统将其存储在 USB 盘驱动器中

来自 GPMC 的数据是关于在内核 0 上使用 GPMC 和内核 1 上使用 USB 主机的高 IAM 规划

我已在 SYSBIOS 上为 A15 双核启用 GPMC、但我无法将其用于 USB 主机  

我曾尝试 单独使用 USB 主机 2.0、并使用其工作原理示例进行了测试

但当我启用 SMP 时、它无法正常工作、它无法检测 pendrive

有任何一个尝试使用 USB 2.0 主机 SMP ,这将是有帮助的