This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:Launch config properties -&gt 的位置;CCS Theia 20.2.0 中的 Common 选项卡

Guru**** 2416110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1525232/ccstudio-locatation-of-launch-config-properties---common-tab-in-ccs-theia-20-2-0

部件号:CCSTUDIO

工具/软件:

您好的团队、

在 CCS Theia 20.2.0 (Windows 10) 中、我们在哪里可以找到这些“Common"选项“选项?

BR、

鲁迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在 CCS Theia 20.2.0 (Windows 10) 中、哪里可以找到这些“Common"选项“选项?

    这是早期 CCS 版本所基于的普通 Eclipse IDE 框架中的功能。 当 CCS 移至基于 Theia 的新 IDE 框架时、此功能在迁移过程中丢失。 这是他人提出的要求、也是我们讨论过的未来支持。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:“common(通用)“选项卡中没有任何具体的计划、因为大部分计划都是特定于 Eclipse 的。

    但我注意到您突出显示了“output file“部分。 我假设您有兴趣将构建日志流式传输到一个文件。 这在路线图上:

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12245

    谢谢

    Ki