This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721S2:[SDL][POK] VDDSHV0 电压轨 POK 配置

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1531657/processor-sdk-j721s2-sdl-pok-vddshv0-voltage-rail-pok-configurations

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721S2

工具/软件:

您好:

 

我们正在配置 Pok 实例 VDDSHV0、我们发现不匹配问题需要您一方澄清。  

  1. 指定 表 5-15   VDDSHV0_MCU 的抽头为 VDD_MON3P3。
  2. 指定 表 7.1.  绝对最大额定值:  VDDSHV0_MCU 的电源为 1.8V 或 3.3V。

问题是:我们是否可以使用抽头 VDD_MON1P8 或 VDD_MON3P3 来配置 VDDSHV0_MCU 修整值、或者是否应该坚持 表 5-15 中提到的 VDD_MON3P3 抽头?

此致、

Bahaa Adel

TRM 文档中的表 5-15

表 7.1.