This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VP-Q1:USB2 S 参数要求

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VP-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1531350/tda4vp-q1-usb2-s-parameter-requirments

器件型号:TDA4VP-Q1

工具/软件:

您好:

TDA4VP-Q1 的 USB2 插入损耗、回波损耗要求是什么。

谢谢、

Manikanan M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikanan

    所有电气和硬件规范均受 USB-IF 规范约束、并非特定于任何器件。  

    一般而言、USB2.0 没有很严格的限制、因为速度为 480Mbps (HS) 或低于 USB3.0、后者可为 5Gbps 和更高。

    理想情况下、回波损耗为 20dB 或更低、以避免输入信号反射。  

    USB2.0 TX 信号质量由可通过 USB2.0 电眼工具进行处理的眼图模板定义。 考虑到电路板、电缆、布线等的所有缺陷、它将通过/失败(近端/远端)