This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:EDP 显示不工作

Guru**** 2351630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1529123/tda4vh-q1-edp-display-not-working

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

您好的团队、

   我们获得了 tda4vh 新 EVM 板以及 SD 卡、在首次启动时、我们获得了 TEXASINSTRUMENTS 等显示、但之后、即使在运行默认演示应用后、我们也无法获取显示输出。 但我们可以看到应用程序运行成功的情况。 我们遗漏了任何东西、您能在这里提供帮助吗?

此致、

satieja,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果显示徽标、则显示正常。 对吧? 您正在运行哪个演示? 此外、您是否使用 RTOS SDK 或 Linux SDK?  

    Regads、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh

    现在未显示同一 SD 卡的标识。 这就是我们现在的问题。

    请参阅以下日志、这可能会很有用。

    j784s4-evm 登录:root
    [  20.919942] kauditd_printk_skb:8 个回调被抑制
    [  20.919950]审计:type=1006 审计 (1709055080.360:16):pid=1129 uid=0 old-auid=4294967295 auid=0 tty=(无)old-ses=4294967295 ses=3 res=1
    [20.937552]  审计:type=1300 审计 (1709055080.360:16):arch=c00000b7 syscall=64 成功=yes exit=1 a0=8 a1=ffffdcbf0488 a2=1 a3=1 items=0 ppid=1 pid=1 pid=1129 auid=0 uid=0 gid=0 gid=0 eid=0 suid=0 sid=0 suid=0 fsid=0 /usr/lib/systemd/systemd-executor (fsid=0)
    [20.964103]  audit: type=1327 audit(1709055080.360:16):proctitle=“(systemd)"</s>“
    [  20.971180]审计:type=1334 审计 (1709055080.376:17):prog-id=18 op=load
    [20.977983]  审计:type=1300 审计 (1709055080.376:17):arch=c00000b7 syscall=280 成功=yes exit=8 a0=5 a1=ffffdfb31e08 a2=90 a3=0 items=0 ppid=1 pid=1129 auid=0 uid=0 uid=0 gid=0 gid=0 fsid=0 /usr/lib/systemd/systemd
    [21.003757]  audit: type=1327 audit(1709055080.376:17):proctitle=“(systemd)"</s>“
    [21.010810]  审计:type=1334 审计 (1709055080.380:18):prog-id=18 op=unload
    [21.017774]  审计:type=1300 审计 (1709055080.380:18):arch=c00000b7 syscall=57 成功=yes exit=0 a1=8 a1=1 a2=0 a3=ffff9a217c60 items=0 ppid=1 pid=1129 auid=0 uid=0 gid=0 gid=0 euid=0 suid=0 sid=0 sid=0 fsid=0 fsid=0 /usr/lib/systemd/systemd
    [21.043378]  审计:类型=1327 审计 (1709055080.380:18): proctitle=“(systemd)"</s>“
    [21.050434]  审计:type=1334 审计 (1709055080.380:19):prog-id=19 op=load
    root@j784s4-evm:~# r[  22.734396] cdns-mhdp8546 a000000.bridge:无效资源(空)
    [22.740505]  CDNs-mhdp8546 a000000.bridge:无法获取 SAPB 内存资源、不支持 HDCP
    [  22.749297] cdns-mhdp8546 a000000.bridge:未配置 PHY
    [22.754936]  平台连接器-DP0:延迟探头待定
    [22.760416]  平台调节器-DP0-prw:延迟探头待定
    [22.766241]  平台调节器-DP1-prw:延迟探头待定
    [22.772064]  平台 a000000.bridge:延迟探头待定
    烟尘
    -sh:root:未找到命令
    root@j784s4-evm:~#

    此致、

    Hariprakash Raja.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh

    需要快速支持。 感谢您的合作。

    此致、

    Hariprakash Raja.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh

    【失败】无法启动启动 psplash 引导启动屏幕。
    有关详细信息、请参阅“systemctl status psplash-start.service'“。
    启动 psplas…temd Progress 通信助手的[depend]依赖关系失败。

    root@j784s4-evm:~# systemctl status psplash-start.service
    x psplash-start.service — 启动 psplash 引导启动界面
        已加载:已加载(/usr/lib/systemd/system/psplash-start.service;已启用;预设:已启用)
        活动:失败(结果:退出代码)、自星期二 2024年02月27日 17:26:08 UTC;1 分钟 24 秒前
       进程:Exec616 Start=/usr/bin/psplash(代码=exited,状态=255/异常)
      主 PID:616(代码=退出、状态=255/异常)
           CPU:16ms

    2 月 27 日 17:26:08 j784s4-evm systemd[1]:开始启动 psplash 引导启动屏幕...
    2 月 27 日 17:26:08 j784s4-evm psplash[616]:打开/dev/fb0 时出错
    2 月 27 日 17:26:08 j784s4-EVM systemd[1]:psplash-start.service:主进程已退出、code=Exit、status=255/exception
    Feb 27 17:26:08 j784s4-evm systemd[1]:psplash-start.service:失败、结果为“exit-code"。“。
    2 月 27 日 17:26:08 j784s4-evm systemd[1]:无法启动启动 psplash 引导启动屏幕。
    root@j784s4-evm:~#

    您还能检查这些日志吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    但您使用的是 RTOS 显示吗? 您是否启用了 vision apps dtb 文件?

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh

    通过引用论坛请求单、我尝试在 vision apps dtso 文件中评论一些行。 我附带了一些类似这样的背景 pic。 在 app_cfg_mcu2_0 single_DSS 中进行了定义。 但当我尝试运行 vision_apps run_app_tidl.sh 时、它就在中间。 它正在等待显示。 您能告诉我我我走的是正确的路吗? 我需要检查显示屏中的默认视觉应用输出。 我使用的是 SDK 10.00






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否先决定要运行哪个演示、然后决定显示哪个核心控件? 如果您 要运行 TIDL 演示、 请勿更改 Vision Apps DTB 和 MCU2_0 固件。 在这种情况下、您将不会看到 Linux 的任何背景图像、但可以看到 TIDL 演示的输出。  

    请注意、只能有一个内核控制显示 Linux 或 R5F、 而不能同时控制两者。 使用 RTOS SDK 时、显示由 R5F 控制、并在 Linux DTB 文件中禁用。 但在 Linux SDK 中、显示由 Linux 控制、因此我们不能使用/运行 RTOS SDK 中提供的 TIDL 等演示。  

    此致、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh

    实际上、我需要使用 Linux+RTOS。 那么、您是否告诉从 RTOS SDK 构建 SD 卡正确? 这样就奏效了。 但我们尝试了。 显示中没有任何内容、但演示应用程序运行正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是您是否从 Linux 禁用了 Display? 本质上、您是否使用了发布的 Vision Apps dtb 文件?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、最初我仅使用默认设置。 但我一看不见,我就改变了,检查了一下。 在 Linux 中可以禁用显示的确切位置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh

    我想以 r5f 的显示运行 tidl 演示。 您能在这里指导我吗? 或者、我们可以快速打电话来解决这个问题吗? 它会更有帮助。

    此致、

    Hariprakash Raja.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否可以按照以下链接中提到的步骤操作? 无需进行其他更改。 这些步骤还提到了如何创建 SD 卡、如何将文件系统和内核刷写到其中、以及如何构建视觉应用并将二进制文件复制到其中。  

    Vision Apps 用户指南:构建和运行

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh

    我按照所有步骤操作、因为它是并构建 SD 卡。 并尝试运行 vision_apps、演示应用程序运行正常、但看不到显示器上的输出。 我在这里附加了日志。 请在此处进行交叉检查和指导。

    此致、

    Hariprakash Raja.

    e2e.ti.com/.../Vision_5F00_apps_5F00_logs.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    我提到了这个论坛
    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1393878/processor-sdk-j784s4-vision-apps-not-displaying-output-on-processor-sdk-j784s4-9-2?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=display%20vision%20apps#

    我使用的是 Lenovo G32qc-30。 此显示屏是否需要应用任何补丁、或者是否可以直接工作?

    我还会尝试更改显示器并进行检查。

    此致、

    Hariprakash Raja.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,因为它应该适用于显示器支持标准 1080p 60fps 显示,但肯定让我们检查不同的显示器。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh

    将显示器更改为 Dell E2715Hf 后、 开始在显示器上显示 tidl 演示。 感谢您的支持。

    此致、

    Hariprakash Raja.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好极了、感谢您结束本次主题。