This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:需要 I2C 访问?

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TPS552882, TPS55285

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1530188/tps55288-need-i2c-access

器件型号:TPS55288
主题中讨论的其他器件:TPS55285

工具/软件:

您好、

未连接 I2C 时、TPS55288 上是否可以输出电压?

我的客户希望同时使用“TPS55288 与 USB-I2C“和“TPS55288 不带 PD(无 PD 连接)“。  这就是我为什么要问的原因。

谢谢、此致、
Hattori 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Motoyasu、

    感谢您的联系。

    没有 I2C 时无法启用 TPS55288。 因此必须使用 I2C。  

    我们还提供了非 I2C 器件 TPS552882、不需要 I2C。

    我是否可以知道输入/输出条件?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Motoyasu、

    我想详细了解输入/输出条件的原因是我们提供了新款器件 TPS55285、该器件尺寸更小、设计更简单、可能更适合客户设计。 您可以参考以下链接。 如有任何其他问题、请告诉我。

    https://www.ti.com/product/TPS55285?keyMatch=TPS55285&tisearch=universal_search&usecase=GPN

    BRS、

    布莱斯