This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:支持 Linux 休眠(磁盘挂起)

Guru**** 2416110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1530985/processor-sdk-j784s4-linux-hibernate-suspend-to-disk-support

部件号:PROCESSOR-SDK-J784S4
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

你(们)好

是否可以在具有 SDK 11.0 的 Linux 上使用休眠(挂起到磁盘)?

我做了一些简短的实验,并以邮箱驱动程序的以下问题结束:

Jun 23 13:12:50 epic-roentgen kernel: omap-mailbox 31f83000.mailbox: fifo 1 has unexpected unread messages
Jun 23 13:12:50 epic-roentgen kernel: omap-mailbox 31f83000.mailbox: PM: dpm_run_callback(): platform_pm_freeze returns -16
Jun 23 13:12:50 epic-roentgen kernel: omap-mailbox 31f83000.mailbox: PM: failed to freeze: error -16

此致

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    我们指定的工程师目前正在出差、因此预计此主题的响应会延迟。

    AFAIK、  在 TDA4VH 设备上不支持“挂起到磁盘“或“挂起到 RAM“、但我会让我们的 Linux 专家确认。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    正如 Suman 所说的、SDK 中不支持暂停到磁盘。

    此致、

    Keerthy