This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】TDA4VH-Q1:如何使用图形参数实现 Vx_delay 功能

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1531499/faq-tda4vh-q1-how-to-implement-vx_delay-functionality-using-graph-parameters

器件型号:TDA4VH-Q1

工具/软件:

根据 tiovx 文档、

与 TIOVX 使用流水线时、不建议使用 Vx_delay 对象。 延迟对象将无意中在图形中创建序列化并破坏所需的流水线。

可以使用图形参数来模拟图形中的延迟、而不是使用延迟对象、从而允许在应用程序中处理延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    若要使用 vision_apps 中的图形参数执行 vx_delay、请参考 vision_apps 中的 app_DOF 演示。

    tivxDmpacDofNode 需要 2 个 vx_金字塔 输入、一个是当前帧、另一个是前一个帧、以便执行密集光流。 因此、从高斯金字塔节点的输出到 dmpacDof 节点存在前馈延迟。

    如果启用了 tastic_prediction_flow_vector、则必须将来自 dmpacDof 节点的输出 flow_vector 作为 dmpacDof 节点的延迟输入提供、这会构成反馈延迟。

    在当前演示中、使用了 vx_delay 来获得这一帧延迟。

    修改后的演示将涉及延迟的三个节点拆分为 3 个图形、涉及延迟的参数创建为图形参数。 然后、将涉及延迟的参数的缓冲区深度加倍、以便我们有足够的缓冲区来存储前一帧。 然后、我们为前馈和反馈延迟分别创建 2 个任务、将缓冲区的入队列/出队列处理到各自的图中。

    Gaussial_Pyrame_node -> PYR_graph
    Dense_optical_flow_node -> DOF_graph
    df_viz_node 及其后的节点-> viz_graph

    高斯金字塔的输出作为图形参数、类似地、dmpacDof_node 的 input_current、input_reference、flow_vector_IN、flow_vector_OUT 参数和 dfo_viz 节点的 flow_vector_IN 都作为图形参数。

    我们首先将所有缓冲区排队等待高斯金字塔节点的输出、以便它运行并填充缓冲区。 在前馈延迟任务中、一旦 2 个输出出队、我们就会将当前帧和前一帧入 dmpacDof 输入的队列。 现在、n 个帧和 n-1 个帧进入 DOF 节点的队列、同时我们在 DOF 节点的输出上进入缓冲区的队列。

    现在 DOF 节点执行并释放参数、我们将 follow_vector_out 出队列、并将其排入 viz_graph 管道、直至达到缓冲区深度。
    n 和 n-1 帧从 DOF 节点出队、n+1 帧从高斯金字塔节点出队、然后将 n-1 缓冲器入队列到高斯金字塔节点、并将 n 和 n+1 入队列到 DOF 节点。 其余迭代也进行了类似的操作。

    在 feedback_delay 任务中、我们将 follow_vector_OUT 和 follow_vector_IN 缓冲器进入 DOF_node 的队列、执行后、我们将其出队并使其进入 viz_draph、一旦 viz_draph 管道启动完成、开始从 viz_draph 出队并将其作为 flow_vector_OUT 排入 DOF_node。 其余迭代遵循该序列。

    将以下补丁应用到 vision_apps 文件夹、获取修改后的 app_DOF 演示、

    e2e.ti.com/.../vx_5F00_delay_5F00_graph_5F00_parameter.patch

    cd $(psdkra)/vision_apps
    git apply vx_delay_graph_parameter.patch

    此致、
    Gokul