This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM437X:有时下电上电后不会检测到 MDIO

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1498067/processor-sdk-am437x-sometimes-mdio-is-not-detected-after-power-cycle

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X

工具/软件:

您好、

以下是我的器件规格  

PHY:DP83822

Linux SDK 版本:08.06.01.03

处理器 AM437x

有时、我的内核在上电期间无法检测 eth0、但 eth1 phy 并不会发生这种情况、我无法理解为什么会出现此问题(如果有人知道,请告诉我这对我们来说是一个很大的帮助)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    检测失败可能是 PHY 未正确初始化。 这通常不是处理器问题、因为 PHY 必须具有正确的电压。 两个 CPSW 端口上是否有相同的 PHY? (我在这里假设以太网端口是 CPSW 端口,这是正确的吗?) TI 以太网团队需要进行初步审查、以确保电路板实现正确、我将要求他们查看此帖子。

    另外、请查看该应用手册、其中有一个关于 PHY 分析的部分。

    https://www.ti.com/lit/an/spradj8/spradj8.pdf

     此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这里要纠正的一点是、我们使用的是 PRU 端口、而不是 CPSW 端口、因此请不要使用这些端口执行进一步操作。

    此致、

    Bhavya Mehta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如需了解更多相关信息、您可以找到以下数据

    root@AM437X-EVM:~# ifconfig
    LO 链路 encap:本地环回
    INET 地址:127.0.0.1 掩码:255.0.0.0
    inet6 地址:::1/128 范围:主机
    运行 MTU:65536 公制:1 的向上回送
    Rx 数据包:2 错误:0 丢弃:0 溢出:0 帧:0
    TX 数据包:2 错误:0 丢弃:0 溢出:0 载波:0
    冲突:0 txqueueelen:1000
    Rx 字节:140 (140.0 B) TX 字节:140 (140.0 B)


    [ 29.88531] davinci_mdio 54432400.mdio:DaVinci MDIO 修订版 1.6、总线频率 1000000
    [ 29.885735] MDIO_BUS 54432400.MDIO:地址 0 处的 MDIO 器件缺失。
    [ 30.067961] davinci_mdio 54432400.mdio:phy[1]:器件 54432400.mdio:01、驱动程序 TI DP83822


    Root@AM437X-EVM:~# ethtool eth0
    NetLink 错误:没有设备与名称匹配(偏移量 24)
    NetLink 错误:无此类设备
    NetLink 错误:没有设备与名称匹配(偏移量 24)
    NetLink 错误:无此类设备
    NetLink 错误:没有设备与名称匹配(偏移量 24)
    NetLink 错误:无此类设备
    NetLink 错误:没有设备与名称匹配(偏移量 24)
    NetLink 错误:无此类设备
    NetLink 错误:没有设备与名称匹配(偏移量 24)
    NetLink 错误:无此类设备
    无可用数据

    root@AM437X-EVM:~# dmesg | grep mdio
    [ 4.150965] MDIO_BUS 固定 0:用于消费者复位的 GPIO 查找
    [ 4.151001] MDIO_BUS 固定 0:使用查找表进行 GPIO 查找
    [ 4.151019] MDIO_BUS FIXED-0:未找到 GPIO 消费类复位
    [ 29.828709] MDIO_BUS 54432400.MDIO:查找 GPIO 以进行消费者复位
    [ 29.828747] MDIO_BUS 54432400.MDIO:使用器件树查找 GPIO
    [ 29.828799] of_get_named_gpiod_flags:不能解析节点“/OCP@44000000/target-module@5440000/pruss@0/MDIO@32400[0]“的“reset-gpiod_flags"属性“属性
    [ 29.828903] of_get_named_gpiod_flags:不能解析节点“/OCP@44000000/target-module@5440000/pruss@0/MDIO@32400[0]“的“reset-GPIO"属性“属性
    [ 29.828974] mdio_bus 54432400.mdio:使用查找表查找 GPIO
    [29.828995] mdio_bus 54432400.mdio:未找到 GPIO 消费者复位
    [ 29.88531] davinci_mdio 54432400.mdio:DaVinci MDIO 修订版 1.6、总线频率 1000000
    [ 29.885735] MDIO_BUS 54432400.MDIO:地址 0 处的 MDIO 器件缺失。
    [30.034715] MDIO_BUS 54432400.MDIO:01:查找 GPIO 以进行耗电元件复位
    [ 30.034753] MDIO_BUS 54432400.MDIO:01:使用器件树进行 GPIO 查找
    [ 30.034932] of_get_named_gpiod_flags:解析的节点“/OCP@44000000/target-module@5440000/pruss@0/MDIO@32400/Ethernet-phy@1[0]'的“reset-GPIO"属性“属性-属性 — status (0)
    [ 30.067961] davinci_mdio 54432400.mdio:phy[1]:器件 54432400.mdio:01、驱动程序 TI DP83822

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您提供控制台日志。 捕获的消息与一个 PHY 一致、该 PHY 不应答 MDIO 探针、并且可能指示 PHY 处于错误状态。 若要继续进一步调试、当引导过程让 PHY 留在这种情况下时、需要对 PHY 进行硬件分析。 我将请支持此 PHY 的以太网团队查看此主题。 在准备过程中、以太网团队需要进行一些测量。 请参阅基本以太网应用手册的第 6 节。 以太网团队还提供了故障排除指南。

    https://www.ti.com/lit/an/snla437/snla437.pdf

    此问题发生的频率是很少还是相当频繁?

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我想跟进这一主题。 是否对本应用手册中描述的 PHY 进行了相关的运行状况检查?  

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该器件已很久很久很久很久很久很久很久很久很久很久很久以前就被我们从团队检查过了、我们也已经把这个信息展示给了 TI 印度团队。 他们已经确认、这种情况下的硬件没有问题。 您可以咨询 TI 印度团队了解相同情况。

    此致、

    Bhavya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否联系已确认该器件的运行状况的 TI 印度团队成员? 如果从电气方面看一切都很好、这可能更像是软件问题、我将重新分配给 AM 团队。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Manikya Sharma (m-sharma2@ti.com) 是主要的协调人。 但也有其他人。 你可以与他联系,他可以指导你,或者你可以分享我的邮件 ID 我可以分享你的整个邮件链有关这个。

    此致、

    Bhavya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhavya、

    我会联系 Manikya 关于这个主题。 请注意、TI 将于明天假期关闭。
    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    感谢您的更新。

    此致、

    Bhavya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavya:

    我已经与 Manikya 闭合了循环。 我会将其重新分配给 EP 团队、因为这看起来是软件问题。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    感谢您的更新。

    此致、

    Bhavya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我想跟进这一主题。 是否已将此问题分配给任何 SW 人员?  

    此致、

    Bhavya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想跟进这一主题。 是否已将此问题分配给任何 SW 人员?  

    此致、

    Bhavya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    温柔的提醒。

    此致、

    Bhavya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    为了继续调试、我们需要用示波器或逻辑分析仪捕获 MDIO 线路的数据、该数据会显示处理器何时未检测到 PHY。 由于这种情况发生在下电上电后、因此应可在示波器/逻辑分析仪上轻松捕获。 我建议使用电路板的上电复位信号来了解系统在下电上电后何时启动。 然后、使用控制台日志查找何时未检测到 PHY、然后检查示波器捕获以查看处理器发出消息且 PHY 未响应的 MDIO 事务。 了解引导后成功的 MDIO 事务是什么样子是一个很好的开始步骤。

    为了简化调试、您必须仅隔离到此 PHY。 如果同一 MDIO 总线上有其他 PHY、则必须在电路板 DTS 文件中将它们禁用。 禁用电路板 DTS 中的其他 PHY 将实现所需的隔离。

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Schuyler:

    我们正在检查您所说的要点、一旦我们准备好结果、我将更新您。

    此致、

    Bhavya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Schuyler:

    我对通过 DTS 禁用有一个疑问。 目前我们有 2 端口器件。 如果没有检测到 eth0、它就不会继续。 但你能告诉我在哪里我必须特别禁用 dts 文件中的端口 1 比这将是很好的,因为我们没有那么多的内核控制你。

    此致、

    Bhavya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我建议仅关注 eth0 接口能够与连接的 PHY 通信时的这种调试方法。 例如、无需进行其他应用测试。 我建议的测试是对电路板进行下电上电、然后查看是否识别了 PHY。 继续对电路板进行下电上电、直到您在控制台日志中看到未识别 PHY、然后查看逻辑分析仪布线以确认 PHY 实际上响应了处理器请求。

    要禁用该接口、您需要禁用该接口并删除以太网 1 的 PHY 定义。 如果附加 DTS 源文件、我会指明您需要修改的文件部分。

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Schuyler:

    我得到了你的观点,并尝试了做以下文件中的更改.  

    https://schneiderelectric-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/sesa770790_se_com/EZP3ylpfkQlBuwtfQSvDMywBt_Fx_:mnHxACPa56LAf1OLg?e=ZfjTbZ

    pruss1-eth {
    		compatible = "ti,am4376-prueth";
    		ti,prus = <&pru1_0>, <&pru1_1>;
    		sram = <&ocmcram>;
    		interrupt-parent = <&pruss1_intc>;
    		mii-rt = <&pruss1_mii_rt>;
    		iep = <&pruss1_iep>;
    
    		status = "okay"; // added because PRU is not getting reg
    		pinctrl-0 = <&pruss1_eth_default>;
    		pinctrl-names = "default";
    		interrupts = <20 2 2>, <21 3 3>;
    		interrupt-names = "rx_lre_hp", "rx_lre_lp";
    
    		pruss1_emac0: ethernet-mii0 {
    		status = "okay"; // added because PRU is not getting reg
    			phy-handle = <&pruss1_eth0_phy>;
    			phy-mode = "mii";
    			interrupts = <20 2 2>;
    			interrupt-names = "rx";
    			ti,no-half-duplex;
    			/* Filled in by bootloader */
    			local-mac-address = [00 00 00 00 00 00];
    		};
    
    		pruss1_emac1: ethernet-mii1 {
    			status = "disabled"; // added because PRU is not getting reg
    			phy-handle = <&pruss1_eth1_phy>;
    			phy-mode = "mii";
    			interrupts = <21 3 3>;
    			interrupt-names = "rx";
    			ti,no-half-duplex;
    			/* Filled in by bootloader */
    			local-mac-address = [00 00 00 00 00 00];
    		};
    	};

    在上面的代码片段中、我更改了特定行 的状态=“disabled";“;对于 eth1。 我想如果我错了、您会期待我这样做。 根据控制台日志中的内容、如果我要执行 ifconfig、我将只获取 eth0、eth1 不会出现、您可以在下面的控制台日志中看到。

    [   34.172614] omap-des 53701000.des: OMAP DES hw accel rev: 0.33
    [   34.213299] omap-des 53701000.des: will run requests pump with realtime priority
    [   34.559319] davinci_mdio 54432400.mdio: davinci mdio revision 1.6, bus freq 1000000
    [   34.897827] davinci_mdio 54432400.mdio: phy[0]: device 54432400.mdio:00, driver TI DP83822
    [   34.897868] davinci_mdio 54432400.mdio: phy[1]: device 54432400.mdio:01, driver TI DP83822
    [  OK  ] Started LSB: Raise network interfaces and configure them.
    [   35.369564] PM: no-rtc available, rtc-only mode disabled.
    [   35.369715] PM: Leaving EFUSE power domain active
    [   35.532576] remoteproc remoteproc1: 54434000.pru is available
    [   35.533834] remoteproc remoteproc2: 54438000.pru is available
    [   35.535013] remoteproc remoteproc3: 54474000.pru is available
    [   35.536166] remoteproc remoteproc4: 54478000.pru is available
    [   36.195910] prueth pruss1-eth: Test PRU firmware bhavya
    [   47.864585] prueth pruss1-eth: Test PRU firmware bhavya
    [   47.865305] prueth pruss1-eth: Test bhavya
    [   47.865330] prueth pruss1-eth: could not get ptp tx irq. Skipping PTP support
    [   47.865348] prueth pruss1-eth: could not get hsr ptp tx irq. Skipping PTP support
    [   47.901376] prueth pruss1-eth: dev_infoTI PRU removing link mode bhavya
    [   47.901414] prueth pruss1-eth: dev_err TI PRU removing link mode bhavya err
    [   47.901427] printk  TI PRU removing link mode bhavya
    [   47.903977] prueth pruss1-eth: TI PRU ethernet driver initialized: single EMAC mode
    ***************************************************************
    ***************************************************************
    NOTICE: This file system contains the following GPLv3 packages:
            bash-dev
            bash
            cifs-utils
            dosfstools
            gdb
            less
            libdw1
            libelf1
            libgdbm-compat4
            libgdbm6
            libreadline8
            parted
    
    If you do not wish to distribute GPLv3 components please remove
    the above packages prior to distribution.  This can be done using
    the opkg remove command.  i.e.:
        opkg remove <package>
    Where <package> is the name printed in the list above
    
    NOTE: If the package is a dependency of another package you
          will be notified of the dependent packages.  You should
          use the --force-removal-of-dependent-packages option to
          also remove the dependent packages as well
    ***************************************************************
    ***************************************************************
    [  OK  ] Started Print notice about GPLv3 packages.
    [  OK  ] Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
    [  OK  ] Reached target Network (Pre).
    [  OK  ] Listening on Load/Save RF …itch Status /dev/rfkill Watch.
             Starting File System Check on /dev/mmcblk0p1...
    [  OK  ] Stopped Login Service.
    [FAILED] Failed to start Login Service.
    See 'systemctl status systemd-logind.service' for details.
             Starting Network Service...
             Starting telnetd.service...
    [  OK  ] Stopped Login Service.
    [FAILED] Failed to start Login Service.
    See 'systemctl status systemd-logind.service' for details.
    [  OK  ] Stopped Login Service.
    [FAILED] Failed to start Login Service.
    See 'systemctl status systemd-logind.service' for details.
    [  OK  ] Started telnetd.service.
    [  OK  ] Stopped Login Service.
    [FAILED] Failed to start Login Service.
    See 'systemctl status systemd-logind.service' for details.
    [  OK  ] Stopped Login Service.
    [FAILED] Failed to start Login Service.
    See 'systemctl status systemd-logind.service' for details.
    [  OK  ] Stopped Login Service.
    [FAILED] Failed to start Login Service.
    See 'systemctl status systemd-logind.service' for details.
    [  OK  ] Started Network Service.
             Starting Wait for Network to be Configured...
    [   56.201126] prueth_init_ethernet_mode bhavya.............
    [   56.201126]
    [   56.215694] remoteproc remoteproc1: powering up 54434000.pru
    [   56.270915] remoteproc remoteproc1: Booting fw image ti-pruss/am437x-pru0-prueth-fw.elf, size 7320
    [FAILED] Failed to start Network Name Resolution.
    See 'systemctl status systemd-resolved.service' for[   56.270992] remoteproc remoteproc1: unsupported resource 5
     details.
    [  OK  ] Reached target Network.
    [  OK  ] Reached target Host and Network Name Lookups.
    [   56.271253] remoteproc remoteproc1: remote processor 54434000.pru is now up
    [   56.300228] net eth0: started
             Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
    [   56.300790] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device eth0
    [FAILED] Failed to start LLDP daemon.
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    root@am437x-evm:~# ifconfig
    eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 88:01:F9:35:D9:A2
              UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
              RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              collisions:0 txqueuelen:1000
              RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
    
    lo        Link encap:Local Loopback
              inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
              inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
              UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
              RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              collisions:0 txqueuelen:1000
              RX bytes:140 (140.0 B)  TX bytes:140 (140.0 B)

    天气我做了正确的或不只是确认,如果你期待其他任何事情,请告诉我。

    此致、

    Bhavya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Schuyler:

    您能检查一下以上部分是否正确吗? 如果没有、您能否对 DTS 文件进行适当的更改、以便我们 开始检查波形?

    此致、

    Bhavya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您所做的是正确的。 需要执行几个额外步骤。 您还需要注释掉此节点 pruss1_eth1_phy。 您不希望第二个接口来探测 PHY。  

    注释掉 phy 节点以获得成功的 DTS 编译后、您需要在 pruss1_emac1:ethernet-mii1 节点中注释掉此行

    phy-handle =<&pruss1_eth1_phy>;

    目标是看不到引导日志期间显示第二个 PHY。 进行这些更改后、请附加引导日志。

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Schuyler:

    请您确认。

    此致、

    Bhavya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Schuyler:

    是否有任何更新?

    此致、

    Bhavya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Schuyler:

    是否有任何更新?

    此致、

    Bhavya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavya:

    我同意我没有看到任何 eth1 接口、我也仅在 PHY 中看到此接口

    [  34.361182] davinci_mdio 54432400.mdio:phy[0]:器件 54432400.mdio:00、驱动程序 TI DP83822

    我没有看到 phy[1]的任何内容、因此 MDIO 总线上只应存在 phy[0]流量。

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Schuyler:

    请找到 波形图像的链接 (image.jfif )。 根据观察结果、当检测到端口和未检测到端口时、信号没有变化。

    此致、

    Bhavya Mehta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Schuyler:

    是否有任何更新?

    此致、

    Bhavya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavya:

    我看不到图片、请直接将其附在这篇文章上吗?

    总结一下、您正在捕获总线上的流量、即使没有表明 PHY 检测的消息也是如此?

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Schuyler:

    我尝试上传图像、但未上传、因此我将 zip 文件保存在附件中。 我想说的是、当检测到 phy 和未检测到 phy 时、信号检测没有差异、因此我在给定的附件中保留了单个图像。

    此致、

    Bhavya

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_MDIO_5F00_Image.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavya:

    捕获的波形是什么? 目前、布线看起来并不像 MDIO 时钟和数据信号。 本文档第 2.4.6 节提供了与 PHY 预期交互的示例时序图。 请注意、本 PHY 分析应用手册可能不是使用的 PHY、但提供了一个有关如何查看 MDIO 总线的示例。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/snla443

    示波器是否连接到 MDIO 线路?

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Schuyler:

    我们的硬件团队也会检查此器件、但结果仍然是相同的。 您可以检入给定的附件。

    此致、

    Bhavya

    e2e.ti.com/.../MDIO_5F00_Signal.zip